This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.6942万:保护NTC换档

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095389/bq76942-protection-ntc-shifting

部件号:BQ7.6942万

Matt,您好!

我有疑问。 有3个国家贸易中心,分别是国家贸易中心1,国家贸易中心2和国家贸易中心3。 对于初始或默认设置,我将NTC1设置为NTC保护。 其他产品仅用于测量温度。

如果我想将NTC2,设置为NTC保护,并将NTC2,设置为正常测量。 我应该设置什么?

我尝试了以下流程。

1,进入cfg模式;

2,禁用NTC1作为NTC保护;

3,将NTC2设为NTC保护;

4.退出cfg模式;

但结果是坏的。 总是会发生错误。

感谢你的帮助。 我在等你回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sean,

    您看到了什么类型的错误? 您能否分享更多详情? 您是否发现测量精度差或其他类型的错误?

    此外,您能否告诉我们,NTC连接到哪些PIN,以及您正在编写的特定寄存器设置会有所帮助。 如果您发送热敏电阻的R/T表,我可以计算系数以获得最佳温度测量精度。

    另一件需要注意的事情是:如果电容器与热敏电阻并行使用,则电容器不应太大。 470pF用于TI参考设计。 数据表建议10k热敏电阻的温度应低于4nF。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!

    那么,设置流程是否正确?

    错误是我错过了许多警报信号。

    感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sean,

    我仍然不清楚这个问题。 设置流量正确。 您错过许多警报信号的含义是什么? 您是指温度保护触发还是测量完成?

    如果可以,请详细说明。

    谢谢!

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sean,  

    NTC 2 也用作AFE的唤醒信号,因此这也可能是错误的原因。