团队,
我们可以提供以下帮助吗:
我们希望在新产品型号中使用天马的新显示屏,在该型号上,TI芯片TPS6.515万用于电源。
如果DCDC在20Hz至100kHz范围内产生噪音,我们就不能在系统中使用DCDC。 不幸的是,我们发现TPS6.515万的电源很可能是问题的原因。
我们可以在大约24.8kHz的频率下检测到两个声峰值,在大约49.6kHz的频率下检测到一个双倍的声峰值。 我已经做了一些尝试,以尽可能消除这些峰值。
其中,我用铝电解电容器取代陶瓷电容器,实现了这一目标。
从数据表SLVS576B第23页)来看,C1和C2电容器产生了大量噪音,在更换电解电容器后,消除了噪音。
芯片周围的其他电容器(C4,C7,C8,C16)也可能导致问题。 从测试中可以看到来自TPS6.515万自身方向的强峰,我们不能将其排除为源。 遗憾的是,干扰也会影响显示器的FPC,该显示器也配备了一些Kerkos。
我们想知道这些干扰或频率是如何产生的,以及我们如何更好地控制它们。
芯片本身应以1.2MHz切换,这基本上远离干扰源。
关于如何改进设计以消除这些噪音峰值的任何意见/想法?
-您是否需要原理图/ PCB来进一步评论?
提前感谢!
答