This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2803:直流/直流隔离回扫转换器应用

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098190/ucc2803-dc-dc-isolated-flyback-converter-application

部件号:UCC2803

我正在使用UCC2803控制器IC通过变压器的辅助绕组进行初级侧调节。 但是,对于如何调节控制器IC,几乎没有疑问:

1.连接在COMP和FB引脚之间的RFB和CFB等外部组件的值应该是什么?如何调整此组件的值?

2.回扫应用是否需要使用Rcsf和CCSF,以及如何根据要求精确地对它们进行修整?

3.我无法调节辅助侧的输出电压,有没有应用说明详细说明调节的工作原理和如何设定调节?

4.在VCC和输入电源之间有一个名为RH的输入电阻。 提供了一个公式,以便最终确定这些电阻的参数值。 但是,我们提到输入电压由内部13.5 V齐纳二极管调节。 在我的情况下,最小输入电压为12 V。那么,如何准确地使用符合我要求的IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ravi:

    UCC2803数据表包含了一个全面的设计示例,从10.0 部分UCC2803开始。  第10节涵盖确定零部件值的所有方程式。

    另一条路线: 如果滚动到UCC2803主页的底部,您将找到一个指向TI的Webench设计工具的链接。  输入您的设计目标,它将为您生成一份全面的报告。  UCC2803主页

    此外,UCC2803主页还提供了PSpice和TINA模型,因此您可以模拟设计并获得一些见解和信心。

    最后, RH是高压启动电阻器。  它通常连接到相对较高的电压(通常为10至100伏)。  根据 您的最小输入电压,最大UV启动阈值(4.5V)和最大Iin (0.2mA)计算RH。  当VCC高于4.5V (最大)时,UCC2803激活,因此它仍将在12V输入电压下工作。

    此致,

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi,您好!

    如果您想了解有关计算RH的更多详细信息,请参阅我对其他(相关)线程的回答: 此处

    Eric