This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.4612万:CISS选择

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098352/ucc24612-ciss-selection

部件号:UCC2.4612万

大家好,

我的客户想要驱动2个并联MOSFET,我知道MOSFET的RDSON是数据表中描述的主要问题,那么Ciss又怎么样?

是否有选择合适MOSFET Ciss的指南? 如何确保UCC2.4612万的驱动能力足以满足MOSFET的需求?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charles:

    SR控制器专家当前不在办公室。 他将于6日回来。 请在第6个主题中看到回复。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charles:

    请问您的客户希望使用哪种MOSFET和哪种拓扑?

    一般而言,UCC2.4612万提供1A峰值源 性能以驱动MOSFET。  

     您可以使用以下公式 检查充电/放电时间是否符合您的预期。  

    由于Ciss是可变 的,您也可以使用dT= Qg (total)/i (其中Q = C*DV)来检查MOSFET是否可以及时打开/关闭。  

    此致,  

    韦斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wesley:

    客户使用的是BSC093N15NS5,拓扑是正向的。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charles:

    遗憾的是,不建议将UCC2.4612万用于正向转换器。 由于CCM中正向转换器中的整流器电流形状,因此VDS感应可能无法在不经过电流直射的情况下关闭。 我认为这里可能会有一些风险。  

    谢谢。  

    此致,  

    韦斯利