This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ1.4203万:技术

Guru**** 675520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094903/lmz14203-technology

部件号:LMZ1.4203万

您好,

你好。 我正在联系以了解是否可以请求确认以下部件号中使用的技术: LMZ1.4203万TZ-ADJ/NOPB

此部件是否使用CMOS,BiMOS,双极或其他技术? 它们是否使用混合技术? 如果是,每个部分中分别有哪些技术?

请提供建议。 非常感谢。

此致,

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    此器件使用具有DMOS的BiCMOS工艺来实现功率FET。

    每个模块都使用最适合提供的特定技术

    该功能的最高性能。

    我认为我们不能提供比上述陈述更详细的信息。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    你好。 客户询问此设备是 模块还是单片设备? 请提供建议。 非常感谢。

    此致,

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    它是一个模块。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    你好。 客户提出的另一个问题,请参阅以下内容以供参考。 非常感谢。

    1) LMZ1.4203万功能方框图中的有源电路是否集成到单片芯片上?
    2) LMZ1.4203万模块是否由独立/独立的有源部件制造?

    此致,

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    LMZ1.4203万的有源电路集成为单片IC。

    电感器是离散的。

    组合将创建一个模块。

    谢谢