This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6.1495万:LED电源(8V/10A)

Guru**** 2531600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095539/lm61495-led-power-source-8v-10a

部件号:LM6.1495万

您好,

我正在寻找一些能够提供8V / 10A输出(恒定电流)的LED驱动器。 VIN为14-28 (24标称)。 电流由PWM设置。 此应用程序是否有任何参考设计?

我现在的想法是使用Buck (f.ex.  LM6.1495万),在反馈回路中使用运算放大器,用于根据电流感应电阻器处的电压(以及PWM设置的参考电压)设置电流。 当前的计划是将交叉频率设置为大约10 % of FSW,是否还有其他一般性建议,或此应用的一些参考设计?

应用程序几乎与空间有关,这就是选择带内部交换机的DCDC的原因。

谢谢  

Petr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Petr:

    听起来,您想要执行恒流/恒压应用来驱动LED或为电池充电。

    在这种情况下,您可能希望查看此博客来解决此设计(https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/how-to-design-a-simple-constant-current-constant-voltage-buck-converter)。

    我没有亲自测试过,但本博客中讨论的方法应该有助于为您的系统设计和验证提供指导。

    此致,

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    感谢链接。 这种方法确实很有趣,但是我需要使用高插入性IC,它没有CM输出,我认为 "传统"方法可能是一个尝试。 但是,PWM电压应置于何处?

    谢谢

    Petr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Petr:

    我找到了一个应用说明 ,找到了CC/CV的"传统方法"电路, 如图1所示。 也许这可能是更适合您应用的方法。  

    此致,

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    感谢您提出替代方法。 但是,您如何将PWM融入其中?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    应用注释详细说明 恒定电流(IOUT)由方程1设置,是Rin,VFB,RFB和Rsense的结果。  

    如果您需要使用PWM控制电流,此拓扑可能不适用。

    遗憾的是,没有一个参考设计可以通过PWM控制恒定电流。

    此致,
    Jimmy