This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.5117万:LM2.5117万直流-直流转换器24V至5V/10A,带浮动输出

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092921/lm25117-lm25117-dc-dc-buck-converter-24v-to-5v-10a-with-floating-output

部件号:LM2.5117万

您好,

我们正在使用LM2.5117万作为直流-直流降压调节器,输入电压为24Vin至5V输出/10A。

同一原理图由3个不同的板共享。 从3年前到现在,我们从未试过这条线路有任何问题。

但是,在  属于最后一批制造的所有电路板上,电路不能正常工作:

- 5V输出/10A的浮动值不高于4.53V,卸载。 偶尔,输出可达到4.8V。

-当我们尝试加载输出时,调节器LM2.5117万和更低MOSFET损坏。

在排除  PCB或组件出现故障的可能性后 ,是否有人遇到过类似的问题?

问题最可能的原因是什么?

非常感谢 ,有经验的人可以分享一些想法!

曼努埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Manuel  

    请参考下面我的想法

    • 如果未完全增强启用MOSFET,则可能会损坏它。 潜在原因可能是(VCC过低,门电阻/阈值/电容过高)  
    • 如果 加电过程中负载电流过大,起动可能会失败。 潜在原因可能是 (CSS过小,负载过早打开,cout过大,负载CIN过大)
    • 在线测试期间的开机/关机顺序错误   

    —Eric Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢Eric。

    在对电路部件进行密集检查后,我们发现一个电阻值错误。  

    供应商 已使用正确的标签为错误的部件贴上标签。

    问题解决了!

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您选择TI。 如果您有任何疑问,请随时联系我们。
    -Eric Lee (应用工程)