This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158:偏压引脚连接至输出电压

Guru**** 2731945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095595/lm5158-bias-pin-connect-to-vout

部件号:LM5158

大家好,

1.如果我将偏置连接到Vout而不是Vin,会发生什么情况?

2.将偏压连接至Vin时,如果VIN低于5V,会发生什么情况?

此致,

弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fred:

    1.如果输入电压可能降至3.2V以下,则允许并推荐使用此功能。   但是,如果输出电压比一般输入电压高得多,则内部LDO的功耗将高于将偏压连接到输入电压的电压。

    2.只要输入电压大于3.2V,就不会影响操作。  如果输入电压下降到较低的水平,您可能需要在偏置引脚处有一个块二极管,以防止通过偏置引脚放电。   

    希望澄清这一点。

    谢谢!

    有浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我认为偏置是VCC的来源,VCC应该是比偏置更低的电压点。

    如果 3.2V<Vin<5V,我假设内部 LDO不工作,偏置如何保持提供电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fred:

    遗憾的是,缺少设计的完整视图(输入电压范围/输出电压)。  所以需要做一些假设。

    您认为正确,偏置是Vcc的来源,如果偏置低于5V,则Vcc也较低-参见数据表中的图8-4。

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fred:  

    我在过去11 天内没有看到此线程的更新。

    也许您可以在此期间解决此问题,在这种情况下,最好按"已解决"按钮。

    如果仍有问题,请告诉我新的详细信息。

    此致,

     Stefan