This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1526:CMRR

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1526

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098809/uc1526-cmrr

部件号:UC1526

如何测试 错误放大器的CMRR? 我尝试了几种不同的测试配置,但似乎没有一种符合规格。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay,

    为什么您需要测量此参数,并且是否还有其他参数您正在尝试验证? 您能否分享您所看到的与数据表不一致的测试方法和结果?

    我会检查并回复给您。 很可能,因为这是传统的PWM控制器,我们可能不会在测试时直接测量CMRR,而是"设计保证"。 但是,在这种情况下,我们通常会将其指定为脚注,而UC1526数据表中不会显示此脚注。 12kΩ 在数据表测试条件中提到rs <μ s。 我需要向测试工程部门的同事询问测试设置,然后确认原理图,测试文档是否仍然可用,因为此过程是在Unitrode多年以前开始的。

    此致,

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    非常感谢您的快速回复。 我需要按照SMD 855.1501万VA测试此设备。 除了CMRR,我的所有测试都通过了。 请参见下面的我的CMRR测试电路。  VCM = 0V时,Vos = 14mV,VCM = 5.2V时,Vos =-16mV。 这是大约45 dB的CMRR。 我通常会使用假和交叉点来测试CMRR,但此设备禁止访问错误放大器的电源,因此无法将其转移以进行测试。 感谢您和您的测试工程人员提供的任何指导!

     

    谢谢!

    Ajay Sequeira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay,

    遗憾的是,由于此器件的使用年限以及它未使用大多数TI器件通用的测试平台,我无法与您共享测试原理图。 CMRR参数可能在其生命周期开始时在几个晶片上进行了基准测试和特征描述,但如何以及是否进行这项测试尚不清楚。   

    此致,

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve,

    感谢您的检查。 还有一个问题,您会发现 我在上面提供的测试电路有任何问题吗?  

    Ajay Sequeira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay,

    我不熟悉您正在使用的电路。 TI有一个视频培训系列,讨论如何在 此处和 此处测量CMRR。 这些视频的长度较短,您可以暂停, 以便在屏幕上捕捉您可能想要尝试的原理图。

    Steve