This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:外部温度测量

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098929/bq27z561-external-temperature-measurement

部件号:BQ27Z561

尊敬的专家:

在BQ27Z561通电后,它在最初几秒钟内报告约360度。 之后,这是正常的。 是否符合预期?  

原因可能是什么?

是随机温度吗? 还是总是360度左右? 为什么?  

如果未连接外部NTC,我发现报告的温度大约为-63度。 此报告数据是否存在任何最大限制?

如果TS对地短路,可能报告的最高温度数据是多少?

客户需要这些信息以避免大规模生产中出现软件报告错误。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在BQ561通电后,他们需要等待多长时间才能读取温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan:

    温度读数通过一个基于几秒钟读数的过滤器。 最好不要等待(5秒),而是轮询温度直到显示预期值。 这将有助于减少总时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish,

    "基于几秒钟读数的过滤器"

    您的意思是我必须读数次才能获得准确的温度吗? 或者等待5秒钟也可以。 只是可能会浪费更多时间。

    此过滤器是否可以避免温度跳转?

    开机后初始温度是否稳定在36倍左右? 此过滤器的默认初始值是36倍吗?

    如果理论上没有连接NTC,温度是多少?

     如果TS在理论上对地短路,温度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,在现实世界中温度不能突然变化,因此过滤器会发生变化。 我认为没有任何数据表明NTC未连接时或TS对地短路时,温度将会读数。

    等待几秒钟也是一个选项。 5秒不会记录在任何地方,但是一个很好的猜测, 因此您需要检查它是否有效。 如果在通电时仪表几乎立即进入休眠模式(几乎从未如此配置),则可能需要更长的时间。