This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2412:高电压应用

Guru**** 1275040 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2412
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098729/tps2412-high-voltage-application

部件号:TPS2412
主题中讨论的其他部件:UCC2.9002万

 您好,

我正在设计 一个具有通用交流输入和100W,35V输出的电源模块。 我对  这种交流-直流电源有一个并联要求,这意味着如果需要,用户可以将这2到3个模块并联在一起,以增加总功率输出或提高电源模块的可靠性。

但我还对 N+1模块并行冗余解决方案有热插拔要求。为此, 我可以看到  UCC2.9002万+TPS2412 IC2412 IC组合,以实现并行和冗余解决方案。

由于我的输出总线电压为35Vdc,我可以为该电压级别输入UCC2.9002万,但 对于TPS2412,数据表中提到它只使用 从0.8 V到16.5 VDC的控制总线。

如何 将此TPS2412 ORing电源轨控制器用于此35V直流总线电压? tps2412的此电压电平是否有任何参考设计?

谢谢。