请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS7H4010-SEP 您好,
我对TPS7H4010-SEP很感兴趣,我想知道它在2MHz工作时是否具有良好的效率,以及是否可以并行使用其中的两个或三个以达到更高的输出电流?
此致
Guillaume Bazin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我对TPS7H4010-SEP很感兴趣,我想知道它在2MHz工作时是否具有良好的效率,以及是否可以并行使用其中的两个或三个以达到更高的输出电流?
此致
Guillaume Bazin
纪尧姆,您好!
1.我没有任何关于2MHz的确切数据,但 图8-7和8-8 以及 图7-6和7-7 显示了对于 VIN,偏置和自动/FPWM模式的多种配置,FSW=2.2MHz和VOUT=5V的效率与负载电流。 这是否足够?
2.由于此器件的误差信号放大器补偿电路是内部的,而不是通过COMP引脚可访问的,因此 无法确保所有并联器件都在相同的放大器输出电压下工作(这对于电流匹配更好)。 因此,我们尚未在并行配置中显式测试设备, 但理论上可以。 我强烈建议 在硬件上测试此概念,以验证可行性。
谢谢!
Sarah