This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1046万:软启动

Guru**** 1208190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099453/tps61046-soft-start

部件号:TPS6.1046万

大家好,

从数据表中,我们可以看到 内部10毫秒软启动时间, 是否有范围? 为什么在软启动过程中波形的一部分是水平的?

谢谢。

此致,

海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailiang,

    软启动时间由两个阶段组成。 首先是预充电相位,固定时间为5毫秒,因此当输出电压充电至输入电压时,将会有一个电压平台。 第二个相位是切换软启动相位,时间通常也是5ms。 因此,总软启动时间通常为10ms。 很抱歉,我们没有软启动时间范围。

    此致,

    布莱斯