大家好,
很高兴与您交谈。 LM3409出现了问题。
LM3409用于12V电源,发现打开时稳定性不好,灯在不同时间亮起。LED上的电压波形如下所示:
较快的时间约为3.94秒,较慢的时间约为7.44秒。
我们将LM3409 IC交换为两块电路板,结果是,启动速度快的电路板减慢,启动速度慢的电路板变快。 这意味着这是一个IC问题,对吧?
那么,您能帮我们回顾一下,并在这里发表一些意见吗?
此致,
谢尔曼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
很高兴与您交谈。 LM3409出现了问题。
LM3409用于12V电源,发现打开时稳定性不好,灯在不同时间亮起。LED上的电压波形如下所示:
较快的时间约为3.94秒,较慢的时间约为7.44秒。
我们将LM3409 IC交换为两块电路板,结果是,启动速度快的电路板减慢,启动速度慢的电路板变快。 这意味着这是一个IC问题,对吧?
那么,您能帮我们回顾一下,并在这里发表一些意见吗?
此致,
谢尔曼
您好Sherman:
这里的意图是什么? 是否要更快地打开LED? 3.94 秒是很长的时间。 您应该能够以更快的速度驱动LED的电流。 请分享原理图,LED负载和电流控制级别。
根据您的上述评论,输入电压为12伏,来自示波器捕获。 从范围捕获中,您将显示40V输出...这是降压控制器,它会降低电压,使输出电压低于12V,因此我在这里感到非常困惑。
谢谢Tuan
您好,Tuan,
感谢您的回复! 抱歉,我输入了错误的单位。 功率应为12W。 输入电压为55V直流,输出为39V直流。
在此项目中,客户设计3秒以开始进入低亮度状态(1 % 全亮度),而设计8秒以开始 进入全亮度状态。 它们控制输出电压27V,以实现低亮度状态,输出电压39V处于全亮度状态。 它们 并行使用10个LED,并且始终有2-3个LED 在7S-8长时间内打开到低亮度状态,这种情况是随机的,随IC (LM3409)而变化。 您是否可以帮助查看原理图? 我已通过电子邮件将其发送给您。 谢谢!
此致,Sherman