This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.5947万:TPS25.9474万x具有更高iLimit (>6.6A)的插入式兼容部件是什么?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099646/tps25947-what-would-be-the-drop-in-compatible-part-for-tps259474x-which-has-a-higher-ilimit-6-6a

部件号:TPS2.5947万
主题 :TPS2.5981万中讨论的其它部件

TPS25.9474万x具有更高的iLimit (应用程序将下降到6.6A),它是否具有插入式兼容部件?

TPS2.5974万x是否适合使用? 是否有任何其他嵌入式零件?

此致,

肯尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ken:

    是的,TPS2.5974万是最佳替代方案。 它支持8A电流限制,并且与TPS2.5947万兼容P2P。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kunal,

    感谢您的确认! 只是为了检查是否还有其他可供选择的零部件也可以直接兼容?
    TPS2.5974万x是否还支持热插拔/热插拔应用?

    此致,
    肯尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ken:

    是TPS2.5974万将支持热插拔应用。 我们刚刚发布了新器件TPS2.5981万的预览版,它支持11A电流限制并兼容P2P。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kunal,

    很好。 感谢您的信息和确认!

    此致,

    肯尼亚