This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5618万:充电时VBP控制

Guru**** 678420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098391/bq25618-vbp-control-while-charging

部件号:BQ2.5618万

您好,  

我们希望在VBUS较高时关闭附件充电。 是否有方法通过I2C控制PMID_Good?  

您是否可以推荐另一种方式来控制增压充电器?

谢谢!

Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ambroise,

    1.没有对PMID_Good的I2C控制。

    2. BST_CONFIG位。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ning:

    经过进一步调查后,我们无法在 插入USB时关闭BST_CONFIG。  插入USB时,是否有方法设置BST_CONFIG 0?

    谢谢!

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ambroise,

    您能否提供充电操作条件,例如VBUS (VBUS针脚处的电压),IVBUS,VBAT (BAT针脚处的电压),IBAT,Vsys,ISYS以及插入VBUS USB之前的所有寄存器读数?

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ning,缎子如下:


    VBUS:0伏

    iBus:0mA

    VBAT:3.565V

    Ibat:0mA

    Vsys:3.565V

    Isys:0mA


    此致,
    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ambroise,

    您能否还提供充电器的工作条件,例如VBUS (VBUS针脚处的电压),IVBUS,VBAT (BAT针脚处的电压),IBAT,Vsys,ISYS以及插入VBUS后的所有寄存器读数?

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ning:  

    在插入VBUS后遵循以下数据:

    VBUS:5.13

    iBus:151mA

    VBAT:3.593V

    Ibat:198mA

    Vsys:3.63V

    Isys:0mA


    此致,

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ambroise,

    请参阅8.3 Tm4在d/s上通过电池执行的升温模式操作,如果 某些条件有效,则启用升温操作。 其中一种情况是VBUS小于VBAT + VSLEEP (处于睡眠模式)。

    谢谢!

    宁。