This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7742万-G1:支持BQ2.7742万YZFR-G1的电池容量

Guru**** 1520200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100511/bq27742-g1-how-much-battery-capacity-supports-bq27742yzfr-g1

部件号:BQ2.7742万-G1

请提供 BQ2.7742万YZFR-G1 h支持的电池容量的详细信息。 我的应用程序是监控3.6V,5100 mAh电池。 因此,请检查天气,我可以将此部件用于我的应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Aswin:

    bq2.7742万-G1支持200mAH到1.6万mAH的容量,因此您可以将其用于具有单个5100mAh电池的应用