请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ2.4105万-Q1 您好,TI:
请您确认
充电Vccout和GND的输出是否有短路保护
其次,如果我将反向蓄电池连接到输出端,会发生什么情况。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,TI:
请您确认
充电Vccout和GND的输出是否有短路保护
其次,如果我将反向蓄电池连接到输出端,会发生什么情况。
您好,
对VCC和GND充电的短路保护是什么意思? 您是否指的是蓄电池端子是否短路? 在这种情况下,存在内部逐周期限制电流限制,该限制感应整个HSFET的电流,并将快速关闭HSFET以切断蓄电池的传导路径。 它还将监测测得的VBAT电压,当此电压降至VSHORT以下时,它将以ISHORT的非常低的安全充电电流为短路的蓄电池充电。
反向蓄电池可能会损坏IC。 没有内置的保护功能,您需要外部解决方案。 您可以查看此应用说明: www.ti.com/.../slva139.pdf