This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS8.213万:输出和输出电压6V

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102829/tps82130-vout-6v

部件号:TPS8.213万

大家好,

TPS8.213万是否支持>6VOUT? 如果我有意将FB设置为VOUT_SET高于6V,会发生什么情况? 如果允许最小关断,什么因素会影响最大VOUT仅为6V?

A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Albert,  

    TPS8.213万不能超过6V。  

    超过ABS最大值将损坏设备。 FET和驱动器的速率不会高于建议的范围    

    谢谢!

    Tahar