This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A83A:VBIAS PSRR与频率

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102843/tps7a83a-vbias-psrr-vs-frequency

部件号:TPS7A83A

您好,"图7-8 VBIAS PSRR与频率"是否正确? 当我将其与"图7-7 PSRR与频率和cout "进行比较时,唯一的差异是Cout (67uF与22uF和100uF)。 频率刻度相同。 图7-8中的PSRR  非常高。 Coout的不同值是否对PSRR有如此大的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tomasz,

    图7-7显示了从VIN到VOUT的PSRR与频率,图7-8显示了从VBIAS到VOUT的PSRR与频率。 这就是说,VBIAS轨道通常不需要太多的过滤,因为它的PSRR非常高,甚至高达10MHz。 如图7-7所示,如果cout非常大(某些设备可以支持>1mF),则PSRR仅受错误放大器带宽之外频率的cout的影响(通常大于100kHz),除非cout非常大(某些设备可以支持>1mF)。  

    此致,

    尼克