您好,此消息是User656.2587万线程的延续。 螺纹已关闭,这就是原因,我要打开一个新螺纹。
Jackson DiGiovanna建议我在TS引脚和VSS之间添加一个237K,以禁用TTDM模式下的电池检测。 这没有解决我的问题。 PMIC仍在进入电池检测模式。
如果我在PMIC输出引脚和BAT+端子之间添加0.5 欧姆,并在PMIC TS引脚和蓄电池TS端子之间添加0.5 欧姆,它将进入蓄电池检测模式。
我一直在阅读TI论坛,看到 用户Star Xu (BQ2.404万充电电流不稳定)与我有类似的问题。 他在PMIC输出和电池之间的路径中有一些阻力,导致PMIC进入Bat Detect模式。 当他去除这种电阻时,充电电流是稳定的。
是真的,当有额外的电阻(> 0.5 欧姆?)时 在PMIC OUT和BAT +端子之间的路径中,它将使PMIC进入电池检测模式。
谢谢Aileen