请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ7.694万EVM 主题中讨论的其他部件:BQ7.694万
您好,
对于BMS设计,如何在BQ7.684万 AFE中计算单元平衡参数,如电阻,MOSFET电流(SQ2310ES-T1_GE3)。
我想知道计算部分。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
对于BMS设计,如何在BQ7.684万 AFE中计算单元平衡参数,如电阻,MOSFET电流(SQ2310ES-T1_GE3)。
我想知道计算部分。
你好,Sanjeev,
如果使用内部电池平衡,BQ7.694万将在每个电池5mA下进行平衡。
如果您决定使用外部单元平衡,单元平衡电阻将是Rbal和外部平衡MOSFET的RDS(on)之和。 请确保Rbal具有适合您应用的正确额定功率。
此外,您还可以查看有关BQ769x2系列细胞平衡的应用说明。 BQ7.694万和BQ769x2在细胞平衡方面有许多共同点。
谢谢!
Caleb