请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.2811万-Q1 您好,专家,
请您帮助查看客户的示意图吗?
另外,我还有一个关于电感器值的问题。 在客户的使用案例中,TPS6.2811万-Q1的最大输出电流约为0.5A。 您可以在下面找到工作条件。 根据该公式,在客户用例下计算出的电感器值约为2.58uH。 但根据数据表中推荐的电感器值(0.32uH~0.9uH),计算值比最大值高得多。 因此,我们应该选择哪种价值? 客户希望确保输出脉动最小化。 电感器值是否必须低于数据表中的推荐范围?
工作条件:
VIN=3.3V
输出电压=1.2V,输出电压(最大值)=0.5A
FSW=1.97MHZ
谢谢!
Ethan Wen