This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.5947万:EN/ UVLO引脚是否缓冲?

Guru**** 2548020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101898/tps25947-is-the-en-uvlo-pin-buffered

部件号:TPS2.5947万

您好,  

我有一个关于TPS25.9472万A的问题。  

如果此电源为0V (in = 0V),并且向EN/UVLO应用了信号,则EN引脚与输入之间有任何泄漏?  

从数据表看,EN似乎经过比较器,因此是缓冲的,但请确认一下。  

此致,  

Tsugumi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tsugumi:

    否,不会出现泄漏。 您可以通过比较器启用。

    此致

    Kunal Goel