您好!
我们有一个关于安全欠压期间永久故障的问题。
我们的设置如下所示:
SUV_THRESHOLD 0x92CB:0x0708 (1800mv)
protection_configuration 0x925F:0x0732 (启用PF_OTP和PF_FUSE)
(假设我们有shutdown_cell_voltage 0x923F:0x3E8 (1000mV))
在SUV级别,电压不足以启用保险丝驱动(使用我们的保险丝)。 因此,我们的目标是依靠OTP编程来永久禁用包装。 我们的问题是,看起来,如果我们将电池充电回超过SUV限值,则不会设置永久失效标记。 这次从关机启动时,我们没有执行任何部分重置...
在BQ7.6942万 (11.3 二级保护)的文档中,我们读到:"在低压和高温条件下,OTP编程可能会延迟,直到OTP编程能够可靠地完成。"。 这是什么意思?
在给定的SUV阈值下,是否可以执行OTP编程? 我们感到,即使如此,在 这些低电压水平下,所需时间也可能比我们所能获得的时间长。
此致
//Erik Almqvist