This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1041万-Q1:负载电流计算

Guru**** 2731945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101159/tps61041-q1-load-current-calculation

部件号:TPS6.1041万-Q1
主题中讨论的其他部件: TPS6.1041万

TPS6.1041万-Q1的负载电流额定值为250mA,我需要设计一个负载电流为120mA的电路,但需要进行中提到的计算

数据表,我 无法满足120mA,似乎电感器在负载电流中没有发挥太大作用。

由于电感较高,最大切换频率将会降低,从而降低负载电流,   

VIN (最小)= 3.3 V

VIN(TYP)= 3.3V

输出电压= 9V

请提供120mA负载电流的计算结果吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fayis:

    TPS6.1041万应始终在DCM模式下工作,这意味着有一个最大输出负载电流。 电感器电流将始终达到每个占空比的峰值限制(IP)。 因此,如果固定,电感器电流的波形会增加和减少。 转换器需要调整电流不连续的时间来调整负载电流。 因此,当电感器电流为DCM且没有间断期时,会发生最大负载电流。  如果负载电流高于此值,则无法调节输出。  

    此外,250mA是指输入电感器峰值电流限制。 对于您的应用,输入平均电流约为300mA,甚至高于250mA。  

    此致,

    Eric Yue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    感谢您的反馈。

    因此,很明显,在9V输出时,IC不能提供120mA电流。

    此致,

    Fayis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Fayis:

    是的,您对TPS6.1041万的理解是正确的。 我还为您的FAE推荐了一些替代设备,供您参考。 谢谢。

    此致,

    Eric Yue