请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.5023万 您好,
我们将TPS6.5023万 用于Sitara MCU,输入为5VDC,输出电压为0.9V,1.2V,0.85V,输出电压波形异常,上升沿有许多压降,请参阅 原理图和 波形,为我们的设计提出问题,谢谢。




This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们将TPS6.5023万 用于Sitara MCU,输入为5VDC,输出电压为0.9V,1.2V,0.85V,输出电压波形异常,上升沿有许多压降,请参阅 原理图和 波形,为我们的设计提出问题,谢谢。




您好,Zhang,
请 填写此设备示意图清单,并在完成后分享文档。 只需查看每个引脚,并根据建议将每个引脚的最后一列更改为"已使用并完成"。
此外,如果您可以提供PDF原理图或表格,以更清晰地显示电阻器,电容器和电感器值,从而帮助我更深入地分析系统。 如果您需要私下分享此类信息,我可以设置直接消息。
根据波纹的计时,此行为可能与 TPS6.5023万x 数据表的第7.3 5节中描述的软启动功能有关。 您看到的脉动是否导致设备或系统异常运行(突然关机或其他问题)?

此致,
詹姆斯