This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:可调电流源0-2A

Guru**** 1211000 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317, LM1085
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101296/lm317-adjustable-current-source-0-2a

部件号:LM317
在“线程: LM1085”中讨论的其他部件

大家好,

根据我之前在 这里发布的论坛讨论。

1.我需要一个电流调节为0-2A的LDO,类似于LM317设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Arvidn:

    是的,我可以提供帮助。  您似乎想要这条线路。  这位于LM317数据表的"应用"部分。  它们将其称为电流限制器,但实际上,此电路只是将设备置于恒流模式。  流经R1的电流等于1.2 / R1。  电流不能流入调节销,因此必须到达负载。  

    您将无法使用LM317进行此操作。  1.它只能提供1.5A而不可能进入电流限制;2.如果您保持3V的最小余量,它将消耗大量的功率。

    LM1085是更好的选择-它具有3A负载电流和1.5V的所需余量。  如果您使用此设备,请确保获得可调节版本并按照与上述LM317相同的方式进行配置。  您还需要一个散热器来散热3W的电流。  也可以使用具有浮动参考的其他LDO是LM150和LM350,但它们具有较高的压降电压,因此如果可能,我会使用LM1085。

    以上电路只是将调节从电压更改为电流。  如果您需要构建自己的独立实验室电源,以便动态调整输出电压和电流限制,您将需要更复杂的电路。  LM150数据表应用程序部分提供了一个选项。  我已经构建了这个,可以确认它可以工作,但我会使用现代组件(现代BJT,二极管,运算放大器等)。  此电路允许您使用R2设置电流限制,使用R8设置稳压电压。  如果您不需要调整电阻,可以使用固定电阻器设置R8,以设置输出电压= 5V。

    谢谢!

    斯蒂芬