请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS709-Q1 尊敬的团队:
我们的设备是否 进行了ISO7637脉冲测试? 我们的设备能否承受30V负载转储和脉冲1 2a 2b 3b 3b 4 5b (30V)?
此致,谢谢!
雪利酒
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我们的设备是否 进行了ISO7637脉冲测试? 我们的设备能否承受30V负载转储和脉冲1 2a 2b 3b 3b 4 5b (30V)?
此致,谢谢!
雪利酒