This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:极性反接保护问题,请参阅示例8.2 .................3.

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060, LM5069, TPS2490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099981/lm5060-reverse-polarity-protection-issue-referring-example-8-2-3

部件号:LM5060
主题中讨论的其他部件: LM5069TPS2490
大家好, 

我们的客户根据数据表上的8.2 3参考示例使用LM5060设计保护电路。 他们在恒流模式下使用电子负载,并测量过流保护为13A。 但是,当输出引脚接地时,
MOSFET燃烧,但未触发电流保护。 此外,附件显示短路电流在64A时达到峰值,MOSFET D,S,G引脚的电压发生变化。

感谢并期待您的友好回复!

此致,

Nan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Nan,

    欢迎使用E2E!

    LM5060不限制电流或为FET提供SOA保护。 因此,除了线路阻抗外,在短路期间FET中没有任何可限制峰值电流的内容。 基本上,您完全依赖于高线路阻抗和短定时器周期来防止短路。

    总体而言,LM5060是 高功率 负载开关,具有UV/OV/PG和渐进(慢速)过流保护。

    如果您需要更强大的安全保护,则LM5069或TPS2490/91更适合。  请检查并告知我们。

    此致,

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Rakesh,

      感谢您的友好回复。 您能否告诉我更多有关什么是高线路阻抗和短定时器周期以及它们如何保护电路免受短路电流影响的信息? 如果可能,请他们在图片中指出。 此外,  LM5069或TPS2490/91是否具有短路电流保护?

    本质上5060本质上,407.5904万,您407.5904万您完全依赖于高线极性和短时间的电阻抗保护[]。

      感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Nan,

    我的意思是,在短路期间,LM5060不会限制电流,短路电流必须受路径阻抗(包括电源电缆电感+ FET电阻+印刷电路板阻抗+短路阻抗)的限制。

    是, LM5069和TPS2490/91具有 短电流保护功能。

    此致,

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Rakesh,

     感谢您的患者回复。  

      问题1:让我们回到我的问题。 客户发现他们将电流保护设置为13A。 当他们将Vout 接地时 ,他们测量 了Q1波(包括蓝色的栅极引脚,黄色的引脚和绿色的源引脚)和粉红色的短电流,如图所示。 在开始时,一切都很顺利,然后Vout引脚接地,同时短电流急剧增加。 Q1的栅极引脚继  D引脚,S引脚和短电流之后,受到连续电击。 客户想知道 为什么没有触发过流保护,因为他们在13A下进行了测试,他们得到的波形是正确的?  

    我想解释一下,波浪是正确的。 短路电流会触发电流保护-这就是为什么栅极针脚显示周期波形的原因。  至于MOSFET被烧毁,由于LM5060 根据感应引脚和输出引脚测量大电流,它们需要时间来关闭mos,并且Vin由于Vout被接地而产生低电位。 当mos完全关闭时,Vin的  电势就会很高,LM5060开始重新打开mos -这就是G引脚显示周期波的原因。 经过许多开关后,MOSFET会燃烧热量。  

     根据客户?的结果解释整个短路过程是否正确? 或者我们是否应该预定一次会议来讨论lm5060如何处理过电流或 短路电流。

    再次感谢。

    他们在恒流模式下使用了电子负载,并测量到过流保护为13A。 但是,当输出引脚接地时,
    MOSFET燃烧,但未触发电流保护。
    [/引述]

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Nan,

    当短路电流超过OCP阈值时,计时器启动。 但在您的测试案例中,短路电流非常大,它正在折叠VIN并重置LM5060控制器。  

    我们可以探测要检查的定时器针脚电压。  

    此致,

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Rakesh,

       感谢您的友好回复。 我想我 明白了。