请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM336-2.5
我需要一个半精确的电压,LM336看起来是一个很好的备选器。 我需要将其放大至至少5伏,同时也要在不影响总输出电压的情况下对其进行门控。您建议使用哪个运算放大器来防止输出电压损坏(单电源),您建议使用哪种模拟开关? 我需要将输出接地以反向偏置电路中的二极管。 谢谢你。
另外,当输入模拟电压接地时,它将通过一个反向偏压的二极管运行。 您是否有一个精密二极管,它从一个器件到下一个器件的正向电压降恒定?
一如既往地感谢您的巨大帮助。