This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709:如果输入电压=0V且输出电压=3.6V,它是否会保持关闭状态?

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS709
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100854/tps709-will-it-be-maintain-turn-off-if-vin-0v-and-vout-3-6v

部件号:TPS709

您好,

祝你度过美好的一天!

1.当输入通过下拉电阻器接地且输出电压等于3.6V (与电池连接)时,电流是否从输出流向输入?

2.下图中的PMOS是否具有卷筒二极管?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

         TPS709具有集成的反向电流保护,可在VOUT = 3.6V且VIN = 0V时防止反向电流从输出引脚流向输入引脚。 谢谢!

    此致,

    Srikanth