This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS9.2638万-Q1:每个通道的LED数量

Guru**** 1136220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100270/tps92638-q1-number-of-leds-per-channel

部件号:TPS9.2638万-Q1

根据数据表,TPS9.2638万-Q1器件的每个通道的LED数量为3。 为什么通道限制为3个LED? 使用串联LED和VF或3伏,假设40V电源输入,您可以串联多达10-12个LED。 我看到使用此设备的应用程序中,串联LED的数量超过3个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Greg,

    3个LED由假定为Vbat 12V的输入电压确定。 当然,如果Vin较高,输出LED可能会更亮。 但您需要 根据以下公式计算热量:

    巴西,  

    Gracie