This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:降压升压模拟

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100303/lm5175-buck-boost-simulation

部件号:LM5175

您好,

我正在设计基于LM5175的降压-升压转换器,它具有以下特性:

VIN:20V至28V

输出电压:3V至38V

输出电流:100mA至3A

我使用快速启动计算器开始设计,我似乎已经得出了在电压输入,电压输出和电流输出范围内稳定的组件值。  现在我想使用TI TINA或PSPICE来模拟负载瞬态响应的设计。  我可以通过更改较低的反馈电阻值来生成不同的输出电压来启动模拟。  稍后我可以添加一个连接到反馈节点的基于运算放大器的电压随动件来设置输出电压。

但是,目前我还没有成功地使用LM5175的默认TI TINA或PSPICE模型来输出大于大约20V的电压。  我从TI网站下载了PSPICE示例电路。  TINA模型在Webench上从标准6V至18V输入,12V输出设计出口。  我只更改了示例电路中的反馈电阻器,以查看它们是否模拟大于20V的输出。

您是否知道我可能做得不正确,或者是否有其他车型应该用于此目的?

谢谢!

道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Doug,

    感谢您使用E2E论坛。

    您是否可以或已经检查了电流感应(CS/CCG)引脚上的电压,以确保不会触发过电流检测。

    如果这没有帮助,那么您可以分享您的PSpice项目,以便我们可以深入了解。

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stefan,

    今天晚些时候,我可以分享我的PSpice项目。  由于工作PC上的安装问题,我在家用计算机上安装了PSpice。

    此致,

    Doug Young

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stefan,

    事实证明,我错了从我的PSPICE模拟中移除负载。  我可能已经把它与我一直在使用的TI TINA模型混淆了。

    我将LM5175电路上的负载降低到100mA,并且它能够在升压模式下模拟输出电压为32V。  我将继续处理此问题,看看在转换到快速启动计算器中选择的组件值时,它会在哪里分解。

    谢谢!

    Doug Young