This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8.2821万A:安全操作区域

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100720/tpsm82821a-safe-operating-area

部件号:TPSM8.2821万A

大家好,

我们正在考虑TPSM8.2821万A,但有一个问题。

图9-41在D/S中,此图使用RθJA µ=64.3W/C,这是EVM的值。

但我想知道,如果它使用 uSiL 92.6 的值RθJA º=uSiL W/C,它将会是怎样的。

 

您是否拥有使用92.6W/C RθJA的"安全工作区"数据?

 

将真正有助于我们的发展。

此致,

YUto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YUto:

    安全工作面积 图使用 EVM的RθJA绘制。 JEDEC板不适合用于此目的,我们不能在JEDEC板上执行此类测试。 当该设备不可操作时,使用 JEDEC板的RθJA进行绘图是毫无意义的。 但是,如果您仍然想要这些计划,我将与我的团队进行讨论。 您能否详细说明它对您的发展有何帮助? 您能否对使用案例进行一些说明?

    此致,

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YUto:

    您是否需要有关此问题的进一步支持? 如果没有, 我将继续并结束此线程。

    此致,

    费宾