This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HC100-Q1:通道配置-单通道还是双通道?

Guru**** 665180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103297/tps1hc100-q1-channel-configuration---single-or-dual

部件号:TPS1HC100-Q1

大家好,我正在使用 PTPS1HC100BQPWPRQ1 进行电磁阀负载。

我对数据表上列出的通道配置有疑问。
IC的简介,概述,方框图和电路配置示例显示,该IC是单通道2.5A限流芯片。
但是,在数据表第6页的规格中,有一个内容显示"每通道",考虑到VBB和VOUT引脚在该IC的布局上各分配了2个引脚,因此该IC是否为双通道IC是有问题的。


我想请您确认插针分配是否仅因当前容量而由两个插针进行,或者是否实际上可以配置两个通道。

请回答我的问题。

此致,

Yongho Cho。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youngho,

    很抱歉回复延迟。 这是单通道设备。 我们有两个引脚,可实现更大的电流承载能力。 很抱歉混淆了。

    此致,

    Yichi