请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS1HC100-Q1 大家好,我正在使用 PTPS1HC100BQPWPRQ1 进行电磁阀负载。
我对数据表上列出的通道配置有疑问。
IC的简介,概述,方框图和电路配置示例显示,该IC是单通道2.5A限流芯片。
但是,在数据表第6页的规格中,有一个内容显示"每通道",考虑到VBB和VOUT引脚在该IC的布局上各分配了2个引脚,因此该IC是否为双通道IC是有问题的。
我想请您确认插针分配是否仅因当前容量而由两个插针进行,或者是否实际上可以配置两个通道。
请回答我的问题。
此致,
Yongho Cho。