This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 功率超过2kW的单相交流/直流

Guru**** 1131400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104010/single-phase-ac-dc-with-power-above-2kw

主题中讨论的其他部件:Tida-0.1292万.

大家好,

我们是否有  一个具有PWM信号的单相逆变器,由用户使用TI微控制器进行控制?  

参数 : 180-230伏交流电至低于100伏直流电,高于2千瓦

谢谢。

此致,
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,May,

    请问您的申请是什么?

    谢谢。

    此致,

    Ryan Tan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    客户 希望应用不同的扩频调制,以查看逆变器的传导减排。

    它们更愿意改变切换频率(例如,从10 kHz到100 kHz)。 此外,PWM信号应使用TI DSP板进行外部控制。

    额定功率可低至1 kW ,拓扑可以为单相。

    此致,
    5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,May,

    我想知道您所要求的逆变器的终端设备。 对于电力输送部门,我们为单相UPS功率级设计了TIDA-0.1292万。 请检查是否有帮助。

    此致,

    Ryan Tan