在“线程: LM5069”中讨论的其他部件
大家好,Rakesh,各位论坛用户,
我们正在考虑将TPS2492用于我们的设计,并且正在使用您网站(在TI的PSpice中)上提供的PSpice模型在各种测试条件下对其进行仿真。
其中一个是硬输出短路(使用我们从先前测试中了解的寄生虫)。 在这些模拟中,我看到恒定功率发动机的一种行为,我无法从数据表中解释:
在输出短路过程中,电压V (VCC-感应)超过300mV (因此我们远高于过流设定点),V (PROG)为0.4V (因此为您建议的下端)。 尽管这些条件表明存在严重的输出短路, 但与数据表中提供的75-250 mA吸入能力相比,TPS2492栅极输出电流小于20 mA (增加速度非常缓慢且不够快)。 这种缓慢的关闭会给我们的MOSFET带来太大的热应力,如果实际情况是这样,我们就不能使用2492。
我在其他一些帖子中看到,对于时间关键型和快速切换过流保护应用,您通常会推荐LM5069 (实际上在我的模拟中有效),但不幸的是,由于库存状况如此,我们现在不能选择LM5069;)
如果你能告诉你这种行为的原因,我会非常感谢。 我们可以在模拟中的条件下在真实的测试板上测试电路,但是我只会在模拟中存在不同行为的任何指标时投入时间。
我附上了模拟原理图和相关曲线(MOSFET漏电流,TPS2492栅极吸入电流和TPS2492 VCC-感应电压)。 我测试了它是否可能违反UVEN阈值电压或VCC电压,但 这两种电压都符合75-250mA栅极下沉外壳的规格,我看到的电流< 20 mA。 如果我可以提供任何其他信息,请告知我。
e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_Probes_5F00_1.pdfe2e.ti.com/.../Schematic_5F00_Probes_5F00_2.pdf

请提前为您的帮助喝彩!
康斯坦丁