This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56.823万:大输出AC波纹,用于负载瞬态

Guru**** 2533490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104112/tps568230-big-output-ac-ripples-for-load-transient

部件号:TPS56.823万

MV您好,

这是CVTE的FAE,Eric。

现在,客户遇到了有关TPS56.833万RJER的测试问题。

其内部动态负载测试要求电压范围:0.9025V-0.9975V</s>9975

测试条件如下:

  • 输入:+12VS
  • 输出:0.95V
  • 动态负载范围:0.5A-6.4A
  • 持续时间:0.5毫秒+0.5毫秒
  • 转换速率:1A/us

测试结果如图所示:电压纹波的最大值超出所需范围。

请帮助减少瞬态期间的输出电压纹波。

此致,

朱益良朱家祥

电话:14.726万49363</s>4.9363万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric,我们已收到您关于此问题的电子邮件,我将关闭此线程, 让我们通过电子邮件进行讨论。

    玉昌