This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.732万:带电池充电器的电路

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103814/bq27320-circuit-with-battery-charger

部件号:BQ2.732万
主题中讨论的其他部件: BQ2.518万

您好,我正在设计电池充电系统。 充电和保护IC 为 BQ2.518万,仪表为 BQ2.732万。 它们将中断和I2C信息传输到微控制器。 请您帮助我如何连接两个IC,以便我能够充分利用这两个IC? 它们是否兼容? 我应该为两个IC添加一个热敏电阻,还是只添加一个即可?

我还有另一个关于连接至GND的蓄电池感测的问题。 要将电池的低压侧连接到 BQ2.518万,如何操作? 将其直接连接至蓄电池的负极端子(在感应电阻器之前)或GND?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    关于连接两个集成电路的一般准则,我将参阅每个部分各自数据表的“典型应用”部分。 对于I2C通信,BQ2.518万和BQ2.732万都具有SDA和SCL引脚,可用于与主机MCU通信。

    一个热敏电阻就足够了。 我会将其连接到仪表,并将一个10k电阻器绑定到BQ2.518万的TS引脚,以禁用充电器上的TS功能。

    蓄电池的负极端子应直接连接到BQ2.518万上的GND,如数据表中的简化示意图所示。

    如果您有任何其他问题或需要进一步澄清,请随时告知我。

    谢谢,此致,

    杰克逊