This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4172万:布局问题

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103582/bq24172-layout-issues

部件号:BQ2.4172万

大家好,  

我们的EMS在 BQ2.4172万RGY上遇到一些制造问题:

为了散热,BQ垫配备了15通孔,在底部进行了张紧。 在通孔组件的波焊过程中,热量似乎通过通孔和回流焊片焊接,导致BQ引脚上的焊料迁移,导致短路。

解决此问题的方法是减少Vias数量,但至少有多少个Vias足以满足此BQ的散热需求?  

非常感谢,  

M.Nedelec  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      用户指南显示,评估模块具有类似的通电量,这对于BQ垫的散热更理想。 没有最小的通孔,因为它们用于散热。 很难为您的应用使用.r.t通孔数来模拟散热。 根据您的热预算和测试条件,这将是一个艰难的决定。我会向PCB供应商咨询他们在不进行焊料迁移的情况下可以放置的最大通孔数,然后继续。