This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:ucc25640x 数据表拼写错误?

Guru**** 2387410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111841/ucc256404-ucc25640x-datasheet-typo

器件型号:UCC256404

您好:

您是否会在 UCC25640X 数据表中查看此段

人们会认为此处的"增益随频率的降低而增加"是一个恰当的陈述。

也许论坛其他地方已经指出了这一点...

-r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    本段是正确的。 在 ZCS 区域(在下面突出显示),增益随着频率的增加而增加。  

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thnx 用于提示回复。

    从您突出显示的意义上讲、是的、在峰值之前、从低频率开始、增益增加。

    一般来说、在我看来、与"其他人"写的"电容 ZCS 回避"方案一致、它们意味着随着负载增加、运行频率偏离谐振、在 FR 左侧移动。

    运行 frq 可能会在峰值增益之前进入一个区域、其中 ZCS 呈现反馈+。

    因此 、电路必须在增益峰值之前感应并防止进入该"区域"。

    您认为这种理解是"错误"吗?

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Robin。

    您的理解是正确的。

    数据表中的段落严格指增益随频率增加而增加的 ZCS 区域。

    除了 ZCS 区域、 还有一个低于谐振频率的 ZVS 区域、增益随着频率的增加而降低。  

    UCC25640x 通过感应关断期间的电流极性来检测 ZCS。 在检测到 ZCS 后、控制器会立即增加开关频率。

    此致

    曼尼甘塔 P