在过流情况下、我们面临故障信号置位的问题。
根据设计、在 ILIM 引脚上使用226K 对电流限制进行编程、以实现102mA 的最小电流。
对于50mA 的正常工作电流、IC 工作正常。
在测试过流情况时、例如突然出现200mA 负载时、FAULT 信号 UIB_5V_PG#保持高电平而不是变为低电平。
在以50mA->60mA->….120mA 等阶跃测试电流变化的过流情况时、当连接120mA 的直流负载时、FAULT 信号变为低电平。
我们在不同位置使用了相同的负载开关部件、具有不同的电流阈值。 但唯一的区别是在其他地方、编程的电流阈值大于500mA。
是否由于低阈值和运行负载开关接近裕度值而出现此问题?
请检查并确认。
此致、
Saravana