This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:如果 RSR = 5m Ω、则充电/放电电流调节精度将低于10m Ω?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110923/bq24800-if-rsr-5mohm-charge-discharge-current-regulation-accracy-will-be-rough-than-10mohm

器件型号:BQ24800

大家好、  

我的客户询问、如果他们从 defalut 设置5兆欧姆、10兆欧姆、精度将发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NY、

    充电电流调节精度在5mohms 时会变差、但误差百分比保持不变。 通常、对于10m Ω 4096mA +/-3%(120mA)。 但是、对于5m Ω、8192mA +/-3%(240mA)。

    此致、

    Adriana Gonzalez Vega