This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:BQ25611D:Q4不同 VGs&quot 上的&quot 曲线;ID 与 Vds 与 Vgs""RDSON 与 Vgs"

Guru**** 2538130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124322/bq25611d-bq25611d-q4-curve-of-id-vs-vds-on-different-vgs-rdson-vs-vgs

器件型号:BQ25611D

你(们)好

我没有找到"不同 VGS 下的 ID 与 VDS"、"RDSON 与 VGS"的 Q4曲线、请分享数据。
我的问题是当电池电压较低(如2.8V ~ 3.3V)且电流为5A 时、VD 和 VS 之间的压降有多大。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星型、

    您是否在询问电池放电电流或电池充电电流?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

    感谢您的回复。

    充电和放电都是必需的。 

    谢谢
    星号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星型、

    1.对于电池放电,请参阅 图9-3。 d/s 上的 BAFET V-I 曲线

    2.对于电池充电,请参阅9.3.5.1窄 VDC 架构。

    谢谢、

    宁。