This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:电缆能力检测

Guru**** 2620125 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123194/tps25750-cable-capabilites-detection

器件型号:TPS25750

您好!

我将使用 TPS25750作为灌电流。 我想从外部 MCU 读取 USB C 线缆功能。 让我举例说明我的理由:

如果我连接配置为20V-5A 的 USB 电力输送电源、我需要为我的应用配置该配置文件。 使用5A 电缆没有问题、但如果我连接3A 电缆、我想检测这种情况、以要求更低的功率分布。

我在第2.10节(从主机接口手册中)中了解到、PD 控制器将读取功率并限制每个 PDO 中的最大电流、但这是针对源功率。

1.当您用作电源时、这是否是电力输送协议的要求? 还是这是该 PD 的专有功能?
2. 2.11中是否有类似的功能(TX 灌电流 CAPS)?
3.如果你有任何建议来提供这项要求,那就很好了!

此致
Nicolas