This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:如果在 LiFePo4电池上使用 BQ27z746

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125370/bq27z746-if-use-bq27z746-on-lifepo4-battery-cell

器件型号:BQ27Z746

先生,您好:

 如果在 LiFePo4电池上使用 BQ27z746、并且 BAT 和 VDD 低于2V、BQ27z746是否可以正常工作?

如果是、请告诉我最低工作电压是多少?

期待您的反馈。

非常感谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    电量监测计在此级别的电压下无法正常工作。 闪存写入和其它重要进程需要>2V 才能运行。

    此致、

    杰克逊