This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:bq40z50-R2

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ40Z50-R1, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123343/bq40z50-r2-bq40z50-r2

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R1BQ40Z50

尊敬的专业人士  

需要您的帮助。

我的 BQ40Z50-R2有3节电池组 。 在 AOLDL 或 ASCDL 触发后。  输出无法恢复正常。   AOLDL 或 ASCDL 标志保持红色、且时刻保持清零。  

下面为 AOLDL 和 ASCDL 设置。 正在连接 GG 文件。

谢谢

e2e.ti.com/.../BQ40Z50-R2.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、曾、

    根据是否设置了 NR、确保满足清除 AOLDL 和 ASCDL 锁存器所需的所有条件。

    这两个器件还可作为 PF 启用、从而完全禁用电池组。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt

    NR 设置为1。  顺便  说一下、所有设置都与我们另一个产品中的 BQ40Z50-R1相同。它适用于 BQ40Z50-R1。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、曾、

    只要满足 NR = 1时锁存复位的条件、就应该看到位被清零。 如果在快速清零后再次设置 AOLDL 位、这将告诉我您始终满足跳闸保护的要求。 发生此行为时,是否可以检查 CURRENT()的值?

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我确定负载已移除。 电流为0。  我必须单击"重置"按钮以清除 AOLDL 标志 。  BQ40Z50-R1和从未发生此问题

    bq40z50。  如果在 BQ40Z50-R2中有任何 bugg、我将会 andor。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、曾、

    我将检查固件并在实验中测试此行为、如果我们也能够在我们的末尾观察到它、请返回给您。

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、曾、

    我已仔细检查固件代码、尝试在测试之前发现任何差异、但未发现任何差异。 我明天将为您获得一些详细的测试结果、希望能够解决这种行为的原因。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、曾、

    为了保持这种保护、似乎有一些电压被施加到 SRN 和 SRP 引脚上。 您可能已移除负载、监测计将报告0mA、但如果电流短暂增加、满足 AOLD 设置、保护功能仍会跳闸。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

    当我禁用 AOLDL 时,AOLD 可以正常跳闸和释放。这意味着在移除负载后没有短暂的电流。  我认为。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、曾、

    您能否共享完整的测试程序、以便我们可以在我们的一侧重新创建、从而使用您的.gg 文件验证行为。 尽可能详细地说明您执行的步骤将非常有帮助。

    此致、

    Wyatt Keller