This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:关断模式指示器-反馈 LED

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124036/bq76942-shutdown-mode-indicator---feedback-led

器件型号:BQ76942

您好!

编辑:我指的是 FET 测试模式、而不是关断模式。 抱歉。

我可以为我们的关断模式指示器提供一些帮助吗?
我们的工程师和技术人员需要 BMS 提供反馈、以证明它是关断模式、并在 BMS 突然唤醒时发出警告。

我们的解决方案是将一个 LED 从其中一个 GPIO 引脚上挂起(我们选择了 DDSG 引脚、但我们可以更改此引脚)。
但是、我认为我们的配置不可靠、因为在启用或禁用关断模式时会手动切换 LED/GPIO。

如果可能、我们如何配置  BQ76942、以便将该 GPIO 直接连接到关断模式状态、以便我们知道 LED 是可信的?
例如、我们希望确保当 BQ76942 处于关断模式时、LED 亮起。
我们
希望确保 当 BQ76942未处于关断模式时、LED 熄灭。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    如果您有可用的稳压器、则可以将 LED 连接到该稳压器。 可以对稳压器进行编程、使其在睡眠和深度睡眠模式下保持活动状态。 在关断模式下、稳压器始终关闭。 您必须确保编辑 OTP、以便在退出关断模式时可以按照您需要的方式配置器件。  

    https://www.ti.com/lit/an/sluaa32a/sluaa32a.pdf?ts=1659718174156&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ76952 

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Caleb、

    抱歉、我指 的是 FET 测试模式、而不是关断模式。 由于 BMS 制造过程的一部分唤醒 了 BQ76942、我们在关断模式下遇到了问题。 在 FET 测试模式下、我们禁用了所有 FET。

    我想我有一个可用的稳压器。 但我可能必须反转信号、因为 我们需要 LED 在测试模式下处于活动状态、而在 BMS 正常工作时处于非活动状态。

    我要避免的是手动切换 LED、因为可能会出错、我们需要信任 LED。例如、如果 LED 亮起、则会禁用所有 FET、BMS 可以安全地触控。

    是否可以将其中一个 GPIO 连接到 FET 的状态 、以便我们不进行手动更改? 您说的稳压器可以做到这一点吗?

    谢谢、
    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我建议的稳压器解决方案仅在您测试器件是否处于关断模式时才适用。 为什么您不仅仅在 PACK+和 PACK-之间连接电阻器和 LED? 这是查看 FET 是否导通/是否有从 BAT+到 PACK+的电流路径的最简单方法。

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Caleb、

    如果我们将 LED 和电阻器连接到电池组、则当电池组/FET 启用时、LED 将处于活动  状态、但当电池组/FET 禁用时、我们需要它处于活动状态。

    我们也不希望出现过大的电流消耗。 这对于我们在正常运行和睡眠/深度睡眠模式下都很重要、但在电池制造过程中、当我们使用 FET 测试模式时、这段时间并不重要。

    谢谢、
    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我知道。 无法将 GPIO 引脚连接到 FET 测试模式。 您需要将微控制器用作中间器。  

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Caleb :)